This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:420-470MHz

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1200DK, CC1200EMK-420-470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/664852/cc1200dk-420-470mhz

部件号:CC1200DK
主题中讨论的其他部件:CC1200,, CC1200EMK-420-470

您好,

几个问题:

  1. CC1200是否可调至420-470MHz之间的任何频率?
  2. CC1200收发器中是否有任何参数需要使用外部射频源校准1-10年? Tx频率,Rx频率,偏差等? 如果是,是否有用于校准的应用说明?
  3. 美国铁路拥有452和457 MHz的许可证。 我需要低于评估版的套件部件? 它们是否可在美国购买?

名称

部件号

类型

CC1200开发套件

CC1200DK

开发套件

CC1200评估模块套件420-470 MHz

CC1200EMK-420-470

子卡

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.是的,CC1200可以在410MHz到475MHz之间使用
    2.频率精度取决于所使用的晶振(40 MHz)。 因此,您需要参考Crystal数据表。
    3. CC1200 DK可在美国购买
    4.由于出口限制,CC1200 EM套件420-470MHz不能发运至美国。

    谢谢!
    下午