This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350STK:AON电池监控器

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/664582/rtos-cc1350stk-aon-battery-monitor

部件号:CC1350STK

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试了解蓄电池监测器API的电压输出。 我可以将原始值转换为电压而不会出现问题,但在电池寿命的背景下,这意味着我陷入了困境。

显然,这取决于电池,因此这可能是问题的开放性。 我将尝试缩小范围:

AONBatMonBatteryVoltageGatet()是否提供任何类型的负载,还是只是简单的电压读数?

调用此API是否有明显的功耗成本? 具体而言,这不仅仅是一个类似的A/D转换。 我是否应该尽量减少对此API的调用?

什么电压适合在CR2032上标记"电池电量低"状态? (在50 % 系列中表示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Spanky,

    否,我们的内部蓄电池监测系统仅用于监测CC13xx设备在运行时的实际电压。 我们没有任何逻辑支持这种方式来估计CR2032电池的剩余容量。 为此,我强烈建议使用各种燃油表装置。

    以下是产品组合的链接。

    www.ti.com/.../products.html

    此致,
    /TA