This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500EMK:使用MSP430G2配置CC2500EMK

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, ENERGIA, MSP430F5438A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/664599/cc2500emk-configuring-cc2500emk-with-msp430g2

部件号:CC2500EMK
主题中讨论的其他部件: CC2500ENERGIAMSP430F5438AMSP430F5529

大家好,

我有一位客户对CC2500EMK有疑问:

我目前正在对CC2500收发器进行原型设计,并尝试使用MSP430G2 Launchpad和EM适配器BoosterPack与CC2500EM模块进行通信。 我已将所有连接到EM适配器BoosterPack跳线的主板配置为从屏蔽上的微型USB连接器获取电源。

我写了一个简单的Energia脚本,写在CC2500的寄存器上并读回它,但我在尝试执行此操作时正在读取空白数据。 我正在使用Energia的SPI库,并尝试使用他们定义的SS和根据数据表分配我自己的SS。 CC2500是否需要预配置? 是否有任何示例代码可用于此操作?

我们非常感谢你在这一问题上的支持。

此致,
教统局局长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SEM,

    不久前,我们为CC2500/MSP430G2编写了一个简单的驱动程序/示例代码。 它不是最直观的发布位置,因此我只提供下面的链接。

    www.ti.com/.../boostxl-cc1120-90

    下载升压示例代码,以下是直接链接

    www.ti.com/.../swra493.pdf

    此AppNote中包含软件链接。

    编写该软件是为了支持MSP430G2启动板,MSP430F5529启动板和基于MSP430F5438A的TRXEB开发套件。 它将发送和接收数据包,同时跟踪简单终端程序的性能。 您应该能够将驱动程序导入Energia (如果这样做更容易),或者直接在CCS 7.0 或更高版本中使用C语言中的驱动程序。

    此致,
    /TA