This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM869RD:1190:CC1101-CC1190参考1190参考设计的外部天线

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/664384/cc1101-cc1190em869rd-external-antenna-for-cc1101-cc1190-ref-design

部件号:CC1101-CC1190EM869RD</s>1190
主题中讨论的其他部件:CC1101CC1190

您好,

我的应用程序涉及将CC1110与CC1190一起用作范围扩展器。 我严格遵循了CC1101-CC1190的1190的参考设计,只需将CC1101替换为CC1110。

对于天线,我打算使用外部印刷电路板螺旋天线,如下面的第2.1 6节所示

http://www.ti.com/lit/an/swra496a/swra496a.pdf

此外部PCB天线是否用于提供高达+20dBm的功率,或者是否应替换为评估板中提供的外部天线?

此致,

Nidhi Lodha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考设计中输出功率的限制因子是调制带宽测量值。 由于主板没有固定的天线,因此执行了这些操作。

    如果您使用PCB天线,则应进行辐射测量,这意味着您应能够在空气中获得20 dBm的功率。 由于天线具有给定的效率,您必须增加传导功率,以获得+20 dBm的辐射。 如果您有空间,您也可以将www.ti.com/.../swra227e.pdf视为天线(也在ANTENNA DK2中描述)。