This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:1111:CC2511作为CC1110的USB控制器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/664055/cc1110-cc1111-cc2511-as-usb-controller-for-cc1110

部件号:CC1110-CC1111</s>1111
主题:CC2511中讨论的其他部件

我们将CC1110用作CubeSat上的通信卡的SoC。 我们需要能够使用我们生成的十六进制文件来刷新SoC上的内存,以便按照我们需要的方式运行通信。 我们正在设计自己的PCB,发现您不能直接从USB对CC1110进行编程,您需要将CC2511用作USB控制器。 有人能确切解释一下这是如何在SmartRF04EB上物理连接到CC1110 的,以便我们可以对SmartRF04EB进行逆向工程,设计PCB,将CC2511用作 CC1110的USB闪存编程器。  我们还需要确定如何在代码中控制CC2511, 如果有任何信息或指向信息的指针,我们将不胜感激。 谢谢!