This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC12xx/CC112x系列的寿命

Guru**** 2811165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/663862/cc1200-longevity-for-cc12xx-cc112x-family

部件号:CC1200

团队成员,您好!

您能否告知CC12xx和CC112x器件系列的使用寿命,以及是否建议将其用于新设计?

提前感谢!

Shai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    CC12xx和CC112x器件仍建议用于新设计。
    此致,
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理查德,

    请您向我确认,寿命最长约为6-8年?
    提前感谢。

    此致,
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai,

    此系列设备在重视产品在市场上的使用寿命的客户中非常受欢迎。 但我们实际上不能在这样的公开论坛上发表声明,保证某种产品或产品系列的一定寿命。

    我们可以参考我们的标准条款

    在此我想强调第20节

    产品撤回/停产TI的产品撤回/停产流程符合最新发行的J-STD-048标准。 TI努力避免因方便而过时的产品。 便利性意味着:设备运行低,产量低,客户采用率有限或类似项目。 TI的淘汰撤回计划提供的交付周期比行业标准更长。 TI允许在12个月内完成最后一个订单,并允许在6个月内完成废弃物品的最终交付。 在极少数情况下,可能需要加快撤离时间表。 在这种情况下,TI将在EOL通知中告知最后购买日期和最终交货日期,并解释需要提前退出的情况。

    我希望这对您来说足够好,但如果您需要特定的长期信函,则需要联系您所在地区的当地销售支持团队,并上报对该信函的需求。

    此致,

    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家。

    此致,
    Shai。