This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:扩展频率范围

Guru**** 2814835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/663828/cc1125-extended-frequency-range

部件号:CC1125

您好,  

我想将CC1125芯片用于许可网络,其频率约为406 MHz,低于数据表中列出的410 MHz最小频率。 有可能吗? 如果是,哪些性能可能会降低? 性能下降的可用频率范围是多少?  

此致  

Thierry Lapouterle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的射频芯片只能用于数据表中规定的频率范围。 对于超出此范围的频率,您可能会面临VCO未覆盖所需频率的风险。