This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:配置寄存器的设置

Guru**** 2562850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/663675/cc1101-setting-of-configuration-registers

部件号:CC1101

您好,

我有915MHz,2-FSK,300kbps以及928MHz,MSK,300kbps的操作配置寄存器。 如果我尝试更改上述任何一项(频率,调制或数据速率),系统将无法工作。

我只有一个信道,因此设置为零。

请告诉我:

频率,偏差,信道带宽和数据速率。 我使用了时钟,数据速率和工作频率之间的关系,手动计算的值与RF工作室的值匹配。

但我不知道根据 数据速率和工作频率设置的偏差,带宽。


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据速率,偏差和信道带宽可以独立于RF频率进行设置。

    对于给定的符号速率,我们通常建议在0.5 和1之间使用调制指数(= 2 x偏差/符号速率)。  

    信道BW需要足够宽,以适合传输的信号BW,并考虑RX和TX装置之间的任何频率偏移。

    请提供您的设置,我们可以检查它们是否正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -工作频率与其他参数无关。
    -偏差和数据日期:为了简化某些操作:与数据日期相比偏差较大的信号更容易解调。 缺点是信号带宽增加,因此RX BW增加。 增加RX BW意味着接收更多噪音,因此灵敏度降低。
    -所需RX滤波器带宽可近似为:信号BW + 4*ppm xtal*操作频率,以确保信号位于RX BW内。 可能是当您尝试修改某些参数时,您增加了信号带宽,但未增加RX BW。