请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200 根据SmartRF工作室,SYNC1被用于FEC TX的SmartRF工作室更改(0x90 -> 0x6f)(使用符号速率:50Kbps,2-GFSK,符合IEEE 802.15。4g标准,双同步字,ETSI标准)。
尽管在TX端SYNC1发生了变化,但我必须在RX端设置SYNC1 0x90以接收CRC正常数据包。
正确吗??
当我将SYNC1更改为0x6f以接收RX端的FEC数据包时,显示RX FIFO错误。