This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:CC1121

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/663208/cc1121-cc1121

部件号:CC1121

我想使用136-160MHz范围内的cc1121收发器(数据表sais“请与TI联系”)。 我还想在164-192MHz范围内使用它。 所以我的第一个问题是-我是否必须做任何特殊的工作才能在第一个(较低)范围内使用。 第二个问题是-我是否可以在全136 - 192MHz范围内使用一组无源器件,或者我是否必须使用一组低频器,另一组为高频器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    164-192 MHz频段完全采用169 MHz参考设计。

    对于136-160 MHz频段,我们已对VCO/PLL进行了特征化,但未执行完整的RF特征化。 我们没有此频段的参考设计。 也就是说,169 MHz的参考设计很可能也会用于较低频段,但这确实取决于法规要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Sverre,这回答了我现在的问题。