This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:关于CC430F5137 TLV中ADC12校准数据的问题

Guru**** 2390670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/662929/cc430f5137-question-about-adc12-calibration-data-in-tlv-of-cc430f5137

部件号:CC430F5137

我们使用了许多CC430F5137,但我们在温度测量期间遇到了问题,我们使用1.5V折射,ADC原始数据约为0x0860,

我们使用 TLV表中的ADC12校准数据进行转换,当处于30度时,ADC原始数据约为0x0860,但 转换后的温度不是

很明显,我们检查 了TLV中的数据 ,这看起来很奇怪, 下面是 两个芯片TLV的转储

1#
----------------
06 06 74 05 51 37 12 12 08 0A 0c 72 8b 46 0b 00
1c 00 F8 Fe 11 10 05 80 01 00 17 04 00 0A 17 04
80 07 17 04 00 06 12 06 B5 7b ca 7b C6 7b 02 55

2#
----------------
06 06 14 E4 51 37 12 12 08 0A 0c 72 8b 46 1a 00
31 00 F8 Fe 11 10 05 80 01 00 32 04 33 0A 32 04
A6 07 32 04 1f 06 12 06 AC 7b b4 7b be 7b 02 55


对于# 1,
ADC 1.5V参考温度 传感器30°C
ADC 2.0V参考温度 传感器30°C
ADC 2.5V参考温度 传感器30°C

以上所有数据都是0x0417,似乎 不合理,

对于# 2,
ADC 1.5V参考温度 传感器30°C
ADC 2.0V参考温度 传感器30°C
ADC 2.5V参考温度 传感器30°C

以上所有数据都是0x0432,似乎也不合理

我们有ADC 1.5V参考温度。 传感器30°C,ADC
转换数据大约为0x0860


此芯片有什么问题? 如果这片芯片在发行之前已经有了苯卡利巴酸,我们就会加倍

我们检查手头上的其他CC430F5137芯片,也会在calibarte数据中发现此问题

我们将提供任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于这两种器件,30C (1.5V,2.0V和2.5V)的TLV数据都是相同的,这似乎很奇怪,但我不确定这是否是个问题。 但是,我确实看到85C的TLV数据在参考电压之间有所不同。 这将使两个点之间的斜率有所不同,这是有意义的。

    在测量ADC数据之前,您是否按照用户指南中的1.13 .5.1 和1.13 .5.2 部分所述执行了参考校准以及ADC偏移和增益校准? 这很重要,将根据所选的参考电压调整原始ADC数据。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序