This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:将六文件协处理器示例加载到cc1350启动板时出现问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/662830/launchxl-cc1350-problems-to-load-hexafile-coprocessor-example-to-cc1350-launchpad

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题:CC1350中讨论的其它部件

我正在尝试使用SDK simplelink 1.60 .00.21 协处理器示例的六文件加载cc1350启动板。 按照简单链接学院在TI 15.4 堆栈- Linux网关项目零中所说的“Unflash”加载程序后,我尝试验证图像,然后出现以下调试消息:

[ERROR] Cortex_M3_0:文件加载器:验证失败:地址0x0001E000处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。 

之后,我尝试用Flash 2编程器加载程序,但得到了相同的结果。

你有什么想法吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用闪存编程器2执行擦除/编程/验证,您是否看到类似问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Anibal,

    NV驱动程序在复位时执行压实并写入闪存的NV部分。 如果检查整个闪存区域,这将导致验证失败。 要解决此问题,您可以在重置前进行验证(如闪存编程器2所做的那样),或从验证中删除闪存的NV区域。