This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1310:cc1310最大节点数(EasyLink,TI 15.4 堆栈)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/662200/rtos-launchxl-cc1310-cc1310-maximum-number-of-nodes-easylink-ti-15-4-stack

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1310,SimpliciTI

工具/软件:TI-RTOS

我当前正在使用[node]-[concentrator]示例。 (主板:cc1310 launcherpad)

我想将200个节点连接到一个集中器。

数据包为17字节将使用LRM。

数据传输周期为10秒

1.是否可以连接200节点?

2.如果200个节点比较困难, 稳定节点的大致数量是多少?

 

我看到了下面的螺纹。

3.如果使用 TI 15.4 堆栈,是否可以在上述条件下可靠地使用50个节点? (17字节,LRM,10s间隔)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新的CC1352具有更大的RAM/闪存,因此它应该能够支持多达200个节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果cc1310的RAM和闪存与cc1352一样大,则cc1310能否与200个节点通信?
    (闪存和RAM的大小是否是允许与200个节点进行通信的唯一因素?)

    如果cc1352与200个节点通信,是否通过低于1GHz的频率连接? 还是通过2.4GHz连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 但CC1310没有该内存。

    2.是的,CC1352在低于G Hz的频率上支持15.4 堆栈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您指出数据传输周期为10秒时,我假设您的意思是每个传感器每10秒发送一次数据。 您还需要考虑的是这是否可行。 您没有说明您使用的LRM版本,但所有版本的常见情况是它们使用非常长的前导码/同步模式。 为了避免由于许多传感器而导致的碰撞/空气拥堵,必须将所有传感器的总打开周期设置为尽可能低的值。 低度取决于网络的位置,空气中的其他噪音等。这是必须测试的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有两个问题。


     "您没有说明您使用的LRM版本,但他们通常使用非常长的前导码/同步模式。"

    =>长前导码与LRM中的RF数据包结构部分有关。 那么,同步用户是否在谈论RF接收超时?


    '为避免由于许多传感器而导致的碰撞/空气拥堵,所有传感器的总接通时间PRC必须设置得尽可能低。'

    =>我不明白上述的意思。 您能更详细地解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,前导码和同步都是LRM数据包的一部分。

    我的主要观点是,您必须计算200个节点发送所需数据量所需的时间(确保在一个传感器上测量)

    是否可以随时在TX中仅使用一个传感器发送所需数量的数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是否可以将15.4 堆栈设置为447Mhz?

    2.即使使用EasyLink,也能连接200个节点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在下面看到了螺纹。

    e2e.ti.com/.../61.1794万


    TI-RX 15.4 是一个完整的堆栈,而Easy Link被称为非常基本的TX/RX。

    完整堆栈到底意味着什么? 您能否更详细地解释TI-Easy 15.4 和之间的区别?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    15.4 堆栈和Easylink在以下位置有详细说明: dev.ti.com/.../processors.wiki.ti.com/.../SimpleLink-EasyLink

    EasyLink可以处理200个节点,因为它们不会经常向其发送太多数据。