This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:2x sub1-GHz收发器传输

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/662656/cc1310-2x-sub1-ghz-transceiver-transmitting

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1101

您好,
客户希望在一个应用中使用2x sub1-GHz收发器(CC1310和CC1101)。
CC1101和CC1301在相同频率下以10dBm速度过速时超出饱和的速度(以毫秒为单位)有多快?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从特征参数数据中我可以看到,CC1310仍接收10 dBm输入。 CC1101饱和但 www.ti.com/.../swra147b.pdf 可用于处理饱和。 芯片只需内部时钟的几个时钟周期即可退出饱和事件=>很可能小于1毫秒。 我认为我们没有测量确切的数字。