This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-420-470:用于169MHz的CC1200评估模块

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/662460/cc1200emk-420-470-cc1200-evaluation-module-for-169mhz

部件号:CC1200EMK-420-470
主题中讨论的其他部件:CC1120CC1200

大家好,

我找到了这篇e2e帖子(. ) 几年前,我们声称没有169MHz的评估版。 这方面有什么变化吗? 对于CC1200,在169MHz EM板上换用CC1120的最佳路径是不是? 或者参考参考参考设计(链接在同一个e2e帖子中)?

此外,我们是否可以将该参考设计作为TI设计上载到TI.com?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不变。 可用的EMS如下所示: www.ti.com/.../toolssoftware

    如果他们拥有合适的设备,最快的方式是订购CC112.0169万 MHz EM,CC1200样品和40 MHz xtals并进行修改。

    请注意,确定您为什么要将什么作为TI设计?