您好,
我目前正在研究如何将SX1243发射器与CC1101连接。 我必须处理发射器的参数,因为我无法修改它。 我已使用SmartRF Studio尝试尽可能匹配RF特征,但它不是完美匹配。
以下是发射器的特性
频率:915MHz
数据速率:76.923 kbits/s
调制:2-FSK
编码:NRZ
偏差:269.78 kHz
数据包包含
前导码:4字节(重复0x55)
同步工作:2字节(0x5BBD)
分组数据:5字节
CRC:1字节
使用SmartRF时,最接近的数据速率为76.9653 kbits/s,偏差设置为279.3 kHz。 我的RX滤波器BW设置为650 kHz。
在SmartRF Studio中使用连续RX模式时,我注意到数据包检测(观察RSSI强度峰值)不一致,可能每20个传输中就有1个正在注册。
我想知道我的对讲机配置中是否缺少某些内容。 我将同步字设置为传输的内容,添加前导码检测,将数据包长度设置为6 (4个数据字节,1个ID字节,1个CRC字节),并将FIFO阈值设置为0 (RX FIFO >= 4),但我无法获得一致的接收。