This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:天线设计帮助

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1352R, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1086463/cc1350-help-with-antenna-design

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件: LAUNCHLL-CC1352P1CC1352RCC1352P7

大家好,

我正在研究CC1350的设计,我计划同时使用低于1GHz和BLE。 我想实施双频段天线设计,使用一个PCB天线,它的状态完全正确  

LAUNCCHXL-CC1352P1。 (双差分->射频开关-> TI  SWRA227天线(DN024))。

  1. 我能否在 LAUNCHXL-CC1352P1上复制这种精确的天线设计?
    1. 如果是,我能否将阻抗与以下不平衡变压器 https://www.johansontechnology.com/datasheets/0900PC15A0036/0900PC15A0036.pdf?匹0036匹配0900配</s>0036.
    2. 如果没有,您能否建议如何实现与我希望避免使用两根天线相同的设计类型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - CC1350没有足够的闪存来运行完整BLE堆栈和低于1GHz的应用程序。 您是否已验证部件是否具有所需的内存大小?

    - CC1350只有一个RF接口。 链接到的平衡变压器需要2个RF接口。 您计划如何使用CC1350支持两个频段?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    如果由于RAM限制,CC1350不同时支持低于1GHz和BLE,则两个PHY的用途是什么?  

    如果我想同时运行BLE和低于1GHz,我有哪些选择? 仅限CC1352?

    是的,Balun似乎是用于双接口设备,我完全错过了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制为闪存。 您可以发送BLE信标或类似的,简单的低于1 GHz的应用程序,但如果您需要更多功能,则需要CC1352R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎CC1352几乎到处都缺货,直到2022年末2023年初。 是否有办法将CC1350作为从机并使用更强大的CPU来处理两个堆栈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您计划何时开始生产? 开发应用程序需要一些时间,CC1352R在投入生产之前可能已备妥库存。

    我们在CC1350上运行的软件。 您可以开发在CC1350上运行的轻量级应用程序,并开发在主机MCU上运行的堆栈,但与在CC1352R上运行相比,这将需要大量的软件开发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有具体的开始生产的日期,我们是一家小型初创公司,我们正在努力尽快实现。 该应用程序将非常简单,SPI AD,通过低于1GHz发送读数,并支持 固件OTA,我希望它不会太复杂。 对于BLE,我可能会使用广告消息来发布信息,而不是真正考虑让它成为客户。 我想我要买几块CC1350开发板并模拟它,看看闪存是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照您的建议使用CC1352P7。 我正在使用Sub1GHZ 14dBm和2.4GHz 5dBm的推荐不平衡变压器,并且仅在20dBm TX的无源0402s。 全部插入推荐的SP3T开关并端接至DN024 PCB天线。

    您是否有机会查看示意图并向我提供一些反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议对20 dBm路径使用0201组件,以使布局更紧凑。  原理图看起来不错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我跟踪了 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/82.5025万/cc1352p-ti-recommended-baluns-for-high-power-pa-output ,1352,并进行了0402,并相应地调整了数值。

    除了整体布局更小之外,使用0201还有什么优势?? 如果0201制造提高了性能,我愿意承担额外的成本,但如果只是布局尺寸,我们的PCB无论 哪种方式都需要相对较大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于0402布局,标有(1)和(2)的节点往往比较接近。 在几个设计中,我看到来自节点(2)的噪声导致32 kHz xtal停止,因为噪声在节点(2)处被注入。 如果您能够在这些节点之间进行一些隔离的布局,则基于0402的布局很好。 此设计 https://www.ti.com/lit/zip/swrc362 适用于20 dBm路径,您可以查看此布局。