This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:用于MIOTY的CC1350 Launchpad

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MIOTY, CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1091430/launchxl-cc1350-cc1350-launchpad-for-mioty

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题中讨论的其他部件:MIOTYCC1350CC1310

我正在为我的项目使用CC1350 Launchpad,同时为CC13x0器件使用Stackforce MIOTY堆栈API评估。 但我无法在MIOTY网关中添加设备。 进一步检查后,我发现CC1310和CC1352系列支持MIOTY。 有人能帮我确认我的Setuo或CC1350问题是否与Stackforce堆栈一起不能用作MIOTY终端设备吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1310的所有代码也将在CC1350上运行。 唯一的例外是堆栈代码检查您拥有的设备,并且仅支持CC1310。 要知道是否是这种情况,您可能应该询问Stackforce。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

     构建和调试代码没有问题。 ICode运行平稳,但无法检测到它是MIOTY设备。 我想知道CC1350 launchpad是否在支持MIOTY方面有任何问题? 因为TI网站没有在MIOTY器件列表中指定CC1350。

    但是,Stackforce代码需要CC13x0设备,从代码角度来看,我猜这不是问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在内部进行了检查,从硬件角度看,CC1350没有理由不支持此操作。 这两种器件之间的唯一区别是CC1350还支持2.4 GHz。 您是否已验证CC1350主板是否正常? SmartRF Studio是否按预期工作,输出功率等是否正确?

    同样,如果您已验证CC1350是否正常,则应与Stackforce核对,并询问他们是否已使用CC1350进行了测试

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我使用SmartRF Studio进行了检查,发现主板似乎没有任何问题。 我将与Stackforce核实,以获得进一步的澄清。 非常感谢您的回答