This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:从树莓边缘收集传感器数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1090894/cc1352r-collect-sensor-data-from-raspberry-edge

部件号:CC1352R
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

您好,


我使用TI 15.4 堆栈--LPSTK-CC1352R---CC1352P1</s>1352

首先,LPSTK-CC1352R传感器出现问题。重新启动后,加载的图像消失。

其次,我想从我的树莓PI边缘收集传感器数据。

您是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您运行 LPSTK-CC1352R的哪个传感器示例? 如果它具有OTA功能,您还需要将BIM下载到 LPSTK-CC1352R中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将TI 15.4 DMM传感器用于LPSTK-EU

    如何知道它是OTA功能? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果项目名称中有OAD,如 DMM_154SENSOR_REMOTE_DISPLAY_OAD_OAD_APP,则它支持OTA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在uniflash中添加DMM (.bin)和bim (.hex)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要使用Uniflash同时下载BIM和应用程序固件,我建议您使用十六进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何从我的树莓PI边缘收集传感器数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 software-dl.ti.com/.../index-linux.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传感器数据 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与应用程序开发更相关,您必须自行完成。