This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何增加射频范围CC131.0868万 MHz?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/582596/cc1310-how-can-i-increase-rf-range-cc1310-868-mhz

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1190

您好,

我有CC1310和CC1190 (范围外显卡)的开发板。 在下图和示意图中的长距离配置下 ,我只达到了600米。 我在CC1190中打开高增益模式。

但它没有按 我的要求工作。 我希望我的主板至少能工作5 km。  

请提出建议。

此致。