This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EM-420-470-RD:Rx-单端-阻抗

Guru**** 1791880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/581786/cc1120em-420-470-rd-rx-single-ended-impedance

部件号:CC1120EM-420-470-RD

大家好,

我正在设计一个带有这款出色收发器的PCB,在他的数据表中,我发现有关RX端口的参考可以用作单端,不带平衡变压器,是不是可能?

如果可能,我如何使用它?

非常感谢!

Ricard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,可以使用LNA单端。 我们没有任何参考设计显示这一点。

    为什么要这样做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想通过这种方式使用它,因为我想将信号直接从SMA连接器驱动到RX引脚。 那么,现在您已确认这是可能的,我该如何进行连接?

    Ricard。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表所示,LNA需要给定的源阻抗才能获得良好的性能。 如果您将SMA直接连接到RF_P,您将获得50欧姆电阻。

    您为什么要直接连接到SMA,不确定我是否了解您的使用案例?