This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:出厂还原后死机?

Guru**** 2518520 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/581485/cc1350stk-dead-after-factory-restore

部件号:CC1350STK

我刚刚从您那里购买了上述产品,用于演示(我从事技术销售)。 该装置工作正常,并无问题地连接到云。 但是,我只是在漂亮的橡胶表面周围玩耍,我似乎无意中按下了按钮,所以很可能它尝试恢复出厂设置?! 因此,设备似乎已损坏。 我无法知道如何让设备恢复活力(通过按各种组合/定时按钮)。 有什么机会可以帮助我? 我没有开发套件,因为购买该套件只是为了简单地演示物联网。 提前感谢您的巨大帮助! 该设备是按我在欧洲的私人地址销售订单编号1.70762359亿订购的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按下了电源按钮? 您是否尝试过再次推动? 您是否尝试取出电池并重新插入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-使用单个按钮和一起播放。 似乎什么都不起作用。 还尝试移动电池,将其留至夜间。 也不能用:-(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有启动板使您能够重新刷新SDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,不要这么认为。 刚刚以29美元的价格购买了小SensorTag。 如果一个洗衣房是硬件的额外平静,我肯定没有它.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能已耗尽电池电量。 您是否尝试更换新电池以查看其是否再次工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池电量低的实际正确值(测量值为2,3V,而新电池的测量值大于3V)。 虽然有点奇怪-它显示了88 % 上次打开的时间。 出厂恢复是否会耗尽电池电量? 或者我有过任何其他更糟糕的按钮效果组合的机会? 我换了一个新电池,但没有任何变化。 如果需要,也需要等待半小时以允许重新启动。 我记得从设备的工作条件来看,我的智能手机上的应用程序无法点亮绿色LED。 可能表示可能存在一些小的硬件问题? 所有其他功能似乎都能正常工作。

    /Ole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在出厂还原中不能通过按按钮设置STK。 不确定您的情况如何。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您查看CC1350STK的联机说明,则表示按住两个按钮至少6秒钟将恢复出厂设置。 这就是为什么我猜这是发生在我身上的原因。 但我不确定。 我可以了解到,这些按钮在其他STK型号上具有其他功能。
    我们现在是否处于死胡同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这种情况下的出厂设置是BLE映像,但如果您确实随机按下了按钮,则可能是您中断了下载等。如果闪存映像发生了问题,则需要重新刷新。 您能否检查您组织中的某人是否具有CC13xx/CC26xx启动板或上的XDS100V3,XDS110或XDS200的类似组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我不是在开发部门,而是在当地销售实体工作,为什么我们没有这样的设备,也没有技术娴熟的工程师。 因此,我们的公司不可能有一个'launchpad'(至少我不知道是要搜索它)。