This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:连续传输和接收时的通信中断。

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/581719/cc430f5137-communication-losses-while-continuous-transmission-and-reception

部件号:CC430F5137

尊敬的各位:

我已经开发了CC430F5137的代码,其中一个是Tx,另一个是Rx, 当我在20毫秒的间隔后连续发送数据时,它接收到10-15分钟,然后通信将中断,当我将硬件重置给发射器时,它将在接下来的10-15分钟内再次开始通信。

请您尽快给我一个正确的解决方案。

提前感谢。

此致,

Avinash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否每分钟左右尝试运行一次VCO校准?

    当通信失败时,您是否尝试查看Tx频率是否发生了某些变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复...

    我在通信失败时检查了频率,但没有再发生变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在通信开始时和通信失败时使用1 kHz RBW完成了一个图解?

    您是否已验证发送器实际处于TX状态,接收器处于RX状态?

    您是否处理FIFO和下溢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我已在代码中注意到所有这些,还检查了接收器是否处于RX模式,发射器是否处于TX模式,但问题仍然存在...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,当通信停止时,使用嗅探器进行监控时,Tx是否停止发送?