This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-SIGFOX-CC1120-CC1190-BP:1190:CC1120-CC1190 BoosterPack1190 BoosterPack SMA天线?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/581009/tidc-sigfox-cc1120-cc1190-bp-cc1120-cc1190-boosterpack-sma-antenna

部件号:TIDA-SIGFOX-CC1120-CC1190-BP</s>1190

您好,

我有一个通过10 km 传输传感器数据的项目。 为此,是否可以将此BoosterPack (CC1120-cc1190)与1190与SMA天线配合使用? 要延长我希望使用SMA天线的距离。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以,您可以使用CC1200-CC1190 BoosterPack1190 BoosterPack上的J3连接外部天线。