This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:如何使用CC1101异步串行模式接收UHF RFID读取器发送的数据

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/580499/cc1101-how-to-use-cc1101-asynchronous-serial-mode-to-receive-the-data-sent-by-the-uhf-rfid-reader

部件号:CC1101

我的设备:

1. CC1101开发套件868-915MHz

2. Speedway RFID读取器(R420)

3.逻辑分析仪

我的问题:

1.我想 使用CC1101异步串行模式接收UHF RFID读取器发送的数据。

2. CC1101是否符合ISO1.8万-6C标准。 如果没有,是否有其他解决办法。

3. 根据ISO1.8万-6C标准,读取器不发送信息,接收器应保持高电压,但实际上CC1101不是这样。

4. 如何配置寄存器以正确接收。 我尝试了很多次,但没有收到正确的命令。 我使用逻辑分析器来观察计时。

我试过:

我根据 ISO1.8万-6C设置RF参数,不知道是否有错误。

RF参数

基本频率:920.125MHz

通道编号:0

信道间隔:25.39.0625万 kHz

载波频率:920.125MHz

数据速率:250kBaud

RX滤波器BW:541kHz

调制格式:ASK/OOK

发射功率:0dBm

1. 我使用开发套件发送,另一个接收。  接收器通常可以使用FPGA接收波特率为250 kBaud的数据。

2. 但无法正确接收读取器发送的数据

CC1101寄存器
名称 地址 说明
IOCFG2 0x0000 0x0D GDO2输出引脚配置
IOCFG1 0x0001 0x2E GDO1输出引脚配置
IOCFG0 0x0002 0x0D GDO0输出引脚配置
(fifotHR) 0x0003 0x07 Rx FIFO和TX FIFO阈值
SYNC1 0x0004 0xD3 同步字,高字节
SYNC0 0x0005 0x91 同步字,低字节
PKTLEN 0x0006 0xFF 数据包长度
PKTCTRL1 0x0007 0x04 数据包自动化控制
PKTCTRL0 0x0008 0x32 数据包自动化控制
地址 0x0009 0x00 设备地址
CHANNR 0x000A 0x00 信道编号
FSCTRL1 0x000B 0x0C 频率合成器控制
FSCTRL0 0x000C 0x00 频率合成器控制
频率问题2 0x000D 0x23 频率控制字,高字节
FREQ1. 0x000E 0x63 频率控制字,中间字节
FREQ0 0x000F 0xB0 频率控制字,低字节
MDMCFG4 0x0010 0x2D 调制解调器配置
MDMCFG3 0x0011 0x3B 调制解调器配置
MDMCFG2 0x0012 0x30 调制解调器配置
MDMMCFG1 0x0013 0x20 调制解调器配置
MDMCFG0 0x0014 0x00 调制解调器配置
DEVIATN 0x0015 0x62 调制解调器偏差设置
MCSM2 0x0016 0x07 主对讲机控制状态机器配置
MCSM1 0x0017 0x30 主对讲机控制状态机器配置
MCSM0 0x0018 0x18 主对讲机控制状态机器配置
FoccFG 0x0019 0x1d 频率偏移补偿配置
BSCFG 0x001A 0x1C 位同步配置
AGCCTRL2 0x001B 0xC7 AGC控制
AGCCTRL1 0x001C 0x00 AGC控制
AGCCTRL0 0x001D 0x92 AGC控制
工作1 0x001E 0x87 High Byte Event0超时
WOREVT0 0x001F 0x6B 低字节事件0超时
WORCTRL 0x0020 0xFB 无线电控制唤醒
FREND1 0x0021 0xB6 前端RX配置
FREND0 0x0022 0x11 前端TX配置
FSCAL3 0x0023 0xEA 频率合成器校准
FSCAL2 0x0024 0x2A 频率合成器校准
FSCAL1 0x0025 0x00 频率合成器校准
FSCAL0 0x0026 0x1f 频率合成器校准
RCCTRL1 0x0027 0x41 RC振荡器配置
RCCTRL0 0x0028 0x00 RC振荡器配置
FSTEST 0x0029 0x59 频率合成器校准控制
测试 0x002A 0x7f 生产测试
AGCTEST 0x002B 0x3F AGC测试
测试2 0x002C 0x88 各种测试设置
测试1 0x002D 0x31 各种测试设置
TEST0 0x002E 0x09 各种测试设置
零件号 0x0030 0x00 芯片ID
版本 0x0031 0x04 芯片ID
频率 0x0032 0x00 解调器的频率偏移估计值
LQI 0x0033 0x00 解调器估计链路质量
RSSI 0x0034 0x00 接收信号强度指示
MARCSTATE 0x0035 0x00 主无线电控制状态机器状态
工作1 0x0036 0x00 WOR时间的高字节
WORTIME0 0x0037 0x00 WOR时间的低字节
PKTSTATUS 0x0038 0x00 当前GDOx状态和数据包状态
VCO_VC_DAC 0x0039 0x00 PLL校准模块的电流设置
TXBYTES 0x003A 0x00 下溢和字节数
RXBYTES 0x003B 0x00 溢出和字节数
RCCTRL1_STATUS 0x003C 0x00 最后一个RC振荡器校准结果
RCCTRL0_STATUS 0x003D 0x00 最后一个RC振荡器校准结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马志伟

    您编写的"Hello"示例在两个CC1101之间工作,但当您尝试接收来自RFID读写器的信号时,它会失败。 CC1101对信号强度过强的灵敏度,对于您所拥有的设置,您需要在-80和-20dBm之间才能接收任何内容。 您是否可以确认CC1101中的设置和功率级别?

    我查看了寄存器设置,没有发现任何错误。


    此致,
    /TA