This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:是否可以使用最小射频接口(MRFI)构建WSAN网络的星型拓扑?

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137, SIMPLICITI, CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/580004/ccs-cc430f6137-can-minimal-rf-interface-mrfi-be-used-to-build-a-star-topology-of-a-wsan-network

部件号:CC430F6137
主题中讨论的其他部件: SimpliciTICC1350CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我刚刚开始使用CC430F6137构建WSAN网络。 但是这些层让我感到困惑。

我想知道是否可以从MRFI开始构建网络? 这是不是有人? 是否有一些缺点?

采用协议SimpliciTI的更高网络层是否适合未来的开发和扩展?

抱歉,我很新鲜地提出这样一个问题,但我真的很困惑。

提前为您提供帮助。

此致,戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我不熟悉WSAN网络的要求,因此很难回答,但SimpliciTI是开放源代码,您可以按照自己的需要使用其中的各个部分。 但是,我们不再开发SimpliciTI堆栈的新功能或增强功能,因此我强烈建议切换到为CC1310/CC1350 (1350 (www.ti.com/.../simplelink-cc13x0-sdk)设计的TI 15.4 堆栈。

    巴西

    Siri