请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1120 主题中讨论的其他部件:CC1010, CC1000
正在查找用于计算晶体容差要求的更新电子表格工具。
现在是TI的Chipcon发布了附件AN019和电子表格,它非常强大。
但是,它是为现已过时的CC1000和CC1010创建的。
虽然使用的公式适用于任何MFG,但我更喜欢使用经过审核的TI材料。
(尝试附加这些文件而不是插入它们?)
谢谢!
--
Jay Zebryk
e2e.ti.com/.../AN019-Crystal-Tolerance-Calculator-1.0 .xls
e2e.ti.com/.../AN019-Crystal-Oscillator-Issues-for-CC1000-and-CC1010.pdf</s>1010.