This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 软件包监听器是否监听其他制造商的RF芯片?

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/579346/does-packet-sniffer-listen-rf-chip-from-other-manufacturer

主题:CC1200中讨论的其他部件

您好,

我需要868 MHz频带的间谍通信。 芯片发送不是来自TI系列CC1200。 是否可以使用 CC1200EM + SmartRFTrxEB和软件包监听器来抵消空气流?

提前感谢您的帮助

卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要您可以将CC1200设置为使用与您要侦听的芯片相同的数据速率,调制格式,频率,偏差和同步字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回答,密钥是同步字。
    问题已解决。
    此致
    卡门