This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:具有CC115L和CC113L的STAR网络

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC113L, CC110L, CC1310, SIMPLELINK-CC13X0-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/578934/cc115l-star-network-with-cc115l-and-cc113l

部件号:CC115L
主题中讨论的其他部件: CC113LCC110LCC1310

大家好,

我想实施星形拓扑,将多个CC115L用作传输节点(最多200个节点),将单个CC113L用作集中器节点。 我需要区分每个发射节点(可能使用不同的节点ID)并监控每个发射节点的RSSI级别。 这是否可行呢? (考虑调制类型和发射器/接收器兼容性)

请告诉我,如果TI有任何相同的参考实现。  

此致,

Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ashwini

    当使用CC115L作为发送器节点时,这可能很难实现。 当系统中有多达200个发射装置时,通常需要实施某种说话前听,以确保发射器不会同时发送(相互干扰)。 要实施LBT,节点需要能够接收和传输。 如果您使用CC110L而不是CC115L作为发射节点,则可以这样做。

    巴西
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复。 CC1310 (带微控制器的Sub-1G收发器)是否适用于具有200个发射节点(具有不同的节点ID)和单个集中器节点的星型拓扑网络?



    此致,

    Ashwini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不想开发自己的星型网络,可以查看15.4 堆栈(www.ti.com/.../simplelink-cc13x0-sdk)。

    有关 节点数,请参见e2e.ti.com/.../194.852万。