This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:在310-900频段上通过ARIB时出现故障

Guru**** 2548730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/588248/cc1125-trouble-for-passing-arib-over-the-710-900-band

部件号:CC1125

我们在使用CC1125 TI收发器通过ARIB要求时遇到一些问题。 在710到900 MHz频段上,根据T245测试方法文档,我们可以看到测得的电平高于T108限值。

是否有任何特定配置可激活以符合T108限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关测量设置,请参阅应用手册SWRA445。 如果您在测量中遵循相同的技术(使用RMS探测器而不是峰值探测器),则它将通过该规格。

    以下是指向SWRA445的链接。

    http://www.ti.com/lit/an/swra445/swra445.pdf

    谢谢!

    下午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解您的观点,当您想要在确定的频率(步骤4)搜索特定杂散时,我们目前拥有的是超过限值的整个信号,而不是杂散信号(步骤3),这使得步骤4不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swra445.pdf中的2.3 解释了在这种情况下可以使用RMS探测器(而不是max)的原因。