This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:对未来IC的建议:缩小热垫尺寸以使路由更容易

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/591506/cc1310-suggestion-for-future-ics-shrink-thermal-pad-size-to-allow-easier-routing

部件号:CC1310
主题:CC2420中讨论的其他部件

您好,

  我从CC2420开始使用TI LPRF IC,目前处于CC1310-7x7布局的中间。 QFN封装对于布局来说是一个难题,因为占据整个底面的大型散热垫意味着所有迹线都必须向外布设,远离IC。

  建议:在较大的封装尺寸(7x7,6x6,也许5x5)上,将散热垫的尺寸每侧减小约0.3 mm ,以便我们可以通过信号针和散热垫之间放置一个0.5 mm 直径(20mil),而不会弄乱散热垫。 我意识到现在我可以在那里放置一个VIA,但这会改变热垫的形状,这是不可取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对其他IC公司的工作做了一些研究。 另一家半公司使用较小的垫板,这样可以更轻松地进行布线:
    7 mm QFN:
    TI:PAD为5.15 mm 方形
    点阵:垫是4.2 mm 正方形

    5 mm QFN:
    TI:PAD为3.45 mm 方形
    点阵:垫是2.7 mm 正方形

    4 mm QFN:
    TI:PAD为2.8 mm 方形
    点阵:垫是1.6 mm 正方形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复延迟,我已在内部提出此问题,您应很快得到回复。