请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200 您好,
我们有一个CC1200 + SE2435的应用程序。 我们已经进行了一些测试,以查看GSM信号(900MHz,0dB)是否会干扰Rx模式下的灵敏度。 我们正在使用带Tx CC1200 EB的SMART RF评估板,这是另一个允许我们在Rx中添加衰减和PCB的个人电路板。 GSM信号就在PCB之前注入。
参数包括:
- 频率:869.8375 MHz
- 9.6kbps
- RX过滤器BW:25 kHz
- 偏差:2.3841
我们的成果是:
- Rx模式下无GSM信号的灵敏度:-106 dBm
- 注入GSM信号时的灵敏度:-83 dBm
LNA中有一个切割锯滤镜,工作正常,我们已经检查了该部件,我们可以在分析仪上看到,900MHz的信号已被滤波。
在我们未来的设计中,是否有解决此问题的解决方案,而不是在GSM天线和ISM天线之间留出更多空间?
谢谢!
昆廷。