This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:GSM 900MHz摄动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/591976/cc1200-gsm-900mhz-perturbation

部件号:CC1200

您好,


我们有一个CC1200 + SE2435的应用程序。 我们已经进行了一些测试,以查看GSM信号(900MHz,0dB)是否会干扰Rx模式下的灵敏度。 我们正在使用带Tx CC1200 EB的SMART RF评估板,这是另一个允许我们在Rx中添加衰减和PCB的个人电路板。 GSM信号就在PCB之前注入。

参数包括:

  • 频率:869.8375 MHz
  • 9.6kbps
  • RX过滤器BW:25 kHz
  • 偏差:2.3841

我们的成果是:

  • Rx模式下无GSM信号的灵敏度:-106 dBm
  • 注入GSM信号时的灵敏度:-83 dBm

LNA中有一个切割锯滤镜,工作正常,我们已经检查了该部件,我们可以在分析仪上看到,900MHz的信号已被滤波。

在我们未来的设计中,是否有解决此问题的解决方案,而不是在GSM天线和ISM天线之间留出更多空间?

谢谢!


昆廷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1200具有有限的阻塞,在31 MHz时,我猜这是您的PHY的80 dB。 当您添加LNA时,阻塞性能将下降,没有SAW的CC1200 + SE2435可能有70 dB的阻塞(同样只是猜测)。 添加一个切割锯将改善阻塞,假设在31 MHz偏移时衰减为20 dB,您的结果是有意义的。 即,实际灵敏度将是干扰(以dBm为单位)-阻塞(以dB为单位)。

    我认为SE2435具有旁路模式。 如果您使用此选项,您是否看到任何改进? (我知道这会降低灵敏度,但很想知道SE2435会降低阻塞的程度)。
    使用哪种类型的锯片过滤器? 有一些窄带选项(例如 NDK和Murata),可改善31 MHz偏移时的衰减。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此处是SE2435旁路模式下的灵敏度结果

    • 不带GSM:-97 dBm
    • 使用GSM时:-80 dBm

    所以,当我们有GSM信号时,仍然存在差异。

    裁板锯的过滤器是 http://www.farnell.com/datasheets/175.1707万.pdf

    昆廷。