This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:无线M-Bus软件

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/591743/cc1310-wireless-m-bus-software

部件号:CC1310

我们听说CC1310可以支持“无线M-Bus通信”。
如果是,客户正在考虑使用此设备,是否可以获取软件?

http://www.tij.co.jp/tool/jp/wmbus

在这种情况下,CC1310的软件是否具有哪种通信模式(无线M -总线具有T1,C1等模式)?
此外,我们还想了解通信模块的供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC13xx支持868MHz的WM-Bus C1/2,S1/2和T1/2。 计划在第二季度末为客户提供这些模式的WM-Bus堆栈。 我们没有任何模块,但您可以查看Radiocrafts。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    我对此有一些疑问。

    TI以前注意到WM-bus c,t模式补丁,但仅支持EN-1.3757万-4。

    您是否有新版本的WM-bus实施的网络层?

    如果是,在915 MHz频段中是否也可能这样做?

    此外,他们使用什么拓扑?

    此致。

    GP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们支持EN1.3757万-4。

    欧洲国家/地区在EN1.3757万的基础上指定了相关要求,并在868 MHz频段(以及169和433 MHz)中工作。 我从未遇到过使用915MHz的WM-Bus。 也就是说,工作频率可以很容易地更改为915 MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,您的意思是WM-BUS的新版本仅适用于en1.3757万-4。

    然后,如何构建无线传感器网络?

    发布 simplelink_cc13x0_sdk_1_30_00_06后,当我将它安装到计算机中时,我可以在安装目录中找到WM-bus s-mode修补程序文件。

    与您的新版本s-mode有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用S模式补丁,以便在CC13xx上使用指定的PHY参数(芯片速率,偏差,曼彻斯特编码,频率容差)正确接收S模式数据包。 使用该补丁,您可以使用SDK附带的SW示例发送和接收数据,以检查RF性能。 但是,帧格式不符合S-mode。
    S模式修补程序在SW堆栈中使用。 堆栈将是一个S模式兼容产品,提供w.r.t PHY和数据链路层(不同的帧格式)。