This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCTHXL-CC1350:在LAUNCTXL-CC1350上为TM4C1294NCPDT预编译的十六进制文件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/591847/launchxl-cc1350-pre-compiled-hex-file-for-tm4c1294ncpdt-on-launchxl-cc1350

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题中讨论的其它部件:TM4C1294NCPDT

我在   LAUNCXL-CC1350上使用TM4C1294NCPDT

在哪里可以找到预编译的. hex文件来重新编程 TM4C1294NCPDT

提前感谢!  

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan,

    我不知道有一款演示软件将这两种设备结合在一起,您想要实现什么?

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在设计一种定制设计,需要在定制设计上对TM4C1294NCPDT进行编程,以便与在LAUNCXL-C1350上使用的功能相同。