This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tidep0084:tidep0084中CC1350 STK的重建代码

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X0-SDK, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/589813/tidep0084-rebuild-code-for-cc1350-stk-in-tidep0084

部件号:TIDEP0084
主题中讨论的其他部件:CC1350STKSIMPLELINK-CC13X0-SDKCC1350

我希望修改CC1350STK代码,以便在 tideep0084中运行它。 我想添加STK上可用的更多传感器。

从SIMPLELINK-CC13X0-SDK v 1.30 来看,它看起来似乎只支持802.15 中的CC1350 Launchpad。4 参考设计是否使用了不同的代码库?

谢谢,Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至适当的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iain,请参阅wiki    它显示了如何将开箱即用示例移植到SensorTag平台。 移植后,您可以使用SensorTag上的传感器来满足您的应用需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suyash,

    谢谢-这基本上就是我所想的。 该维客是否可以从主副1G维客页面链接?

    伊恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iain,您好,我会将15.4 堆栈主维客与该页面链接。 有关TI 15.4 堆栈的有用信息,请访问www.ti.com/ti154stack-wiki