This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350STK BLE信标或通用2.4GHz发射器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/591213/cc1350stk-cc1350stk-ble-beacon-or-generic-2-4ghz-transmitter

部件号:CC1350STK
主题中讨论的其他部件: CC2650STKCC2650

我想使用SensorTag CC1350STK (或CC2650STK)来传输2.4GHz射频功率,以测试电池工作时的衰减和范围。  即,无需处理BLE连接超时和重新连接,然后我需要按下按钮以重新启动广告和连接等

无需编写代码,是否有一种简单的方法对CC1350STK (或CC2650)进行编程,以便一般地传输2.4GHz (或BLE信标)以使用电池供电?

例如,使用手机应用程序或Devkit软件。  通过USB连接到CC-DevPak并控制SmartRF Studio PC应用程序时,我可以快速获得SensorTag信号或Tx CW。  但是,我希望它能在不受USB束缚的纽扣电池上运行。