This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350STK BOM/DRV5032 -和gt;DRV5033

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, DRV5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/589715/cc1350stk-cc1350stk-bom-drv5032---drv5033

部件号:CC1350STK
主题中讨论的其他部件:DRV5032DRV5033

TI专家,您好!

 在CC1350STK BOM中,U9是 DRV5032,

DRV5032尚未准备就绪,我们可以使用 DRV5033吗?

此致,

Ardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ardi:

    我与DRV5032团队进行了检查,他们说DRV5032刚刚发布,因此您现在应该可以使用它。


    此致,

    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。