This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:CC115L缺少射频输出功率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/590487/cc115l-cc115l-lack-of-outout-rf-power

部件号:CC115L
主题中讨论的其他部件: CC113L

我的CC115L发射器有问题。 输出上缺少电源。

我没有频谱分析仪来测试它,因此我使用另一个CC113L进行测试,以接收数据并测量RSSI。

使用最大功率设置0xC0时,我只能从具有-90..-95dBm RSSI值的1 m 距离接收消息。

现在,我运行Linux,所以我只使用数据表来设置寄存器值,我怀疑我的问题在于保留的寄存器值。

是否有人可以帮助您获取来自以下保留寄存器的Smart-RF值?

20美元,29美元..2美元B和3个TESTx寄存器,它们也有许多保留位。

我将其用于433MHz。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您没有对数据速率说任何话,所以我选择了一个。 以下设置是SmartRF Studio的推荐设置。

    // PA表

    #define pa_table {0x50,0x00}

    // CC115L的RF设置

    rf_settings代码rfSettings ={

    0x2E,// IOCFG2 GDO2输出引脚配置

    0x06,// IOCFG0 GDO0输出引脚配置

    0x47,// FIFO TX FIFO阈值

    0x05,// PKTCTRL0数据包自动化控制

    0x10,// FREQ2频率控制字,高字节

    0xA7,// FREQ1频率控制字,中间字节

    0x62,// FREQ0频率控制字,低字节

    0xCA,// MDMCFG4调制解调器配置

    0x83,// MDMCFG3调制解调器配置

    0x13,// MDMCFG2调制解调器配置

    0x35,// DEVIATN调制解调器偏差设置

    0x18,// MCSM0主无线电控制状态机器配置

    0xFB,// reserved_0x20使用SmartRF Studio中的设置

    0xE9,// FSCAL3频率合成器校准

    0x2A,// FSCAL2频率合成器校准

    0x00,// FSCAL1频率合成器校准

    0x1f,// FSCAL0频率合成器校准

    0x81,// TEST2各种测试设置

    0x35,// TEST1各种测试设置

    0x09,// TEST0各种测试设置

    };

     


     

    巴西

     

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Siri!

    我将比较这些寄存器并进行尝试。

    只是为了好奇:在右侧面板中,寄存器reserved_0x29..0x2A的值似乎是十进制的,而其他所有的都是十六进制的? 不应该全部都是十六进制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    SmartRF Studio中似乎存在错误。 地址0x29,0x2A和0x2B处的寄存器值以十进制显示,当您对所有寄存器执行代码导出时,它显示值0x89,0x127和0x63,而不是0x59,0x7F和0x3F。 将报告该错误。
    但是,您不必向这些寄存器写入任何内容,因为它们在重置后默认具有正确的值。 您需要写入的唯一寄存器是我在上一篇文章中列出的。
    巴西
    Siri