This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350STK套件绿色LED不工作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/590574/cc1350stk-cc1350stk-kit-green-led-not-working

部件号:CC1350STK
主题中讨论的其他部件: CC2650STK

我收到 了传感器标签,并在我的苹果iPhone中使用IOS应用程序进行了检查。

测试后,我发现主板的绿色LED指示灯不工作,请参阅视频

视频链接: https://youtu.be/p8B5J8fjmCU

设备版本:1.4 .................5.

固件版本:1.3 ..................................................................1.

有人能指导我的主板(软件/硬件)出了什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1350STK上没有绿色指示灯。 CC2650STK上只有绿色LED,该功能用于CC2650STK。