This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC1350:CC1350调试问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/590509/launchxl-cc1350-cc1350-debug-issue

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题中讨论的其他部件:CC1350

您好,  

我已经为 CC1350启动板安装了TI RTOS版本tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06。  

我已将UART回显示例导入到CCS中,但我收到以下用于调试的错误:

连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
主板配置文件可能不正确。
(仿真软件包6.0 .14.5

如何删除此错误?

此致

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用Flash Programmer 2,它是否能识别您的LAUNCXL-CC1350并下载预建的十六进制映像?