请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1101 阅读数据表后,我只需验证(是,否,冷漠等)以下内容。
我的问题是,由于CC1101数据表中没有说明这一点,如果数据包中包含可选的RSSI和LQI数据,则数据包中的数据是什么。
它是否与RSSI寄存器中的信息相同?
并且RSSI值将由计算
// SimpliciTI CC1101 RSSI计算 IF (rawValue >= 128) { RSSI =(Int16_t)(rawValue - 256)/2 - MRI_RSSI_offset; } 其他 { RSSI =(rawValue/2)- MRI_RSSI_offset; }
正确吗?
这正是我确保正确看待事物所需要的一切。
斯蒂芬