This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101 - 300 uA处于睡眠模式

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, MSP430FR4133, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/589159/cc1101-cc1101---300-ua-in-sleep-mode

部件号:CC1101
主题中讨论的其他部件:WMBUSMSP430FR4133

我正在使用cc101开发wmbus @ 434 MHz解决方案,除了睡眠模式下的电流,它始终为300 uA之外,一切都正常工作。 我遵循了E2E中的所有建议,但我无法知道发生了什么。 这是我的寄存器配置:

const RF_CONFIG_T tModeRfConfig ={
0x08,// FSCTRL1频率合成器控制。
0x00,// FSCTRL0频率合成器控制。
0x10,//0x21,// FREQ2 频率控制字,高字节。 10.
0xB5,//0x6B,// FREQ1 频率控制字,中间字节。b5.
0xE8,//0xD0,// FREQ0 频率控制字,低字节。E8.
0x5C,// MDMCFG4调制解调器配置。 -103 kBaud
0x04,// MDMCFG3调制解调器配置。
0x05,// MDMCFG2调制解调器配置。
0x22,// MDMCFG1调制解调器配置。
0xf8,// MDMCFG0调制解调器配置。
0x00,// CHANNR信道编号。
0x44,// DEVIATN调制解调器偏差设置(启用FSK调制时)。
0xB6,// FREND1前端RX配置。
0x10,// FREND0前端RX配置。
0X18,// MCSM0 主对讲机控制状态机器配置。
0x2E,// FOCCFG频率偏移补偿配置。
0xBF,// BSCFG 位同步配置。
0x43,// AGCCTRL2 AGC控制。
0x09,// AGCCTRL1 AGC控制。
0xB5,// AGCCTRL0 AGC控制。
0xEA,// FSCAL3频率合成器校准。
0x2A,// FSCAL2频率合成器校准。
0x00,// FSCAL1频率合成器校准。
0x1f,// FSCAL0频率合成器校准。
0x59,// FSTEST频率合成器校准。
0x81,// TEST2 各种测试设置。
0x35,// TEST1 各种测试设置。
0x09,// TEST0 各种测试设置。
0x06,// IOCFG2 GDO2输出引脚配置。
0x00,// IOCFG0D GDO0输出引脚配置。 有关伪寄存器的详细说明,请参阅SmartRFRegisteredStudio用户手册。
0x00,// PKTCTRL1数据包自动化控制。
0x00,// PKTCTRL0数据包自动化控制。
0x00,// ADDR 设备地址。
0xFF // PKTLEN数据包长度。
}; 

我正在使用msp430fr4133,在执行sleep命令后,我确保gd0已配置为输出。

为了排除硬件问题,我只安装了带有msp430fr4133和CC1101的主板。

我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终于找到了问题。 这是硬件问题。

    现在,主板在睡眠状态下耗电1.6 uA (MSP430 LPM3和CC1101待机)。

    抱歉;(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到它对您起作用。

    此致,
    /TA