This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:CC1121接收FIFO错误

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/589628/cc1121-cc1121-receive-fifo-error

部件号:CC1121

 CC1121应用中的问题:

 当接收设备接收发送到传输设备的多个数据时,接收设备从FIFO读取数据存在串扰,读取数据可能是多个数据包组合(每个数据包部分存在),请参见以下特定信息:
接收过程如下:1. CC1121的寄存器配置如下图所示:
2,在GPIO0中断中读取FIFO,并通过PKT_CRC_OK确定错误的数据包筛选器CRC,然后接收数据处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享您的RX代码。

    巴西

    Siri