This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:使用CC1200开发套件获取位置的三角测量

Guru**** 2509035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/587677/cc1200dk-triangulation-for-getting-location-using-cc1200-development-kit

部件号:CC1200DK
主题:CC1200中讨论的其他部件

您好,

请求告知我是否可以获得三角测量算法,以便通过使用 CC1200开发套件作为3个定位点和1个标记来确定标记的位置。

此致,

Rohit。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    我们没有这样的东西,但理论上这是可能的。 有两种主要方式:基于信号强度(RSSI)或基于飞行时间(TOF)。 使用RSSI,您将遇到多路径衰减问题,使用TOF时,您将遇到解决问题。

    • 对于RSSI,记录给定距离的报告RSSI并将其用作查找表,但要注意多路径问题。
    • 要使用TOF,您应该能够使用同步指示器GPIO (选项0x06,请参阅用户指南),然后使用该计时信息获取飞行时间。 请注意,时间分辨率与数据速率成比例,因此使用CC1200时,您需要尽可能使用最高的数据速率。

    此致,
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas Almholt:

    感谢您的回复。

    此致,
    Rohit Gupta。