This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101

Guru**** 2550730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/589766/cc1101-cc1101

部件号:CC1101

大家好,

我们的一位客户正在使用CC1101的载波侦听功能。 他们使用它时不会更改RSSI阈值的默认值。  有时,即使通道为空,他们也会看到CC1101在线路上有载波。 这可能是因为SMPS调节器产生的噪音。 因此,他们想要增加RSSI阈值,但有3个值,如MAX_DVGA_Gain,MAX_LNA_Gain 和MAGN_TARGET,可 在AGCCTRL2 寄存器中更改。 由于其中两个都保持默认并在一个值中发生变化,客户可以实现其目标。  但客户希望了解哪一种是最好的更改, 具体的优点和缺点是什么。 数据表中没有此类信息。 。 您能否解释寄存器对设置载波侦听阈值的影响。  

谢谢!

Ozi酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请参阅17.4 ,17.4 1部分和表32和33。

    我们建议使用SmartRF Studio生成正确的MAGN_TARGET设置。 不应手动更改。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在使用Studio建议的AGCCTRL设置,则可以通过编程AGCCTRL1.carrier_sense _abs_thr[3:0]将载波侦听阈值更改为+/-7 dB。 默认值为0 dB (carrier_sense _abs_thr = 0),但如果您要将阈值增加4 dB (say),请设置carrier_sense _abs_thr = 4。