This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1125:BOOSTXL-CC1125 + Launchpad MSP430F5529

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1125, MSP430F5529, CC1101, CC1120, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/589814/ccs-cc1125-boostxl-cc1125-launchpad-msp430f5529

部件号:CC1125
主题中讨论的其他部件: MSP430F5529CC1101CC1120

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我有两个洗衣房  

BOOSTXL-CC1125 + Launchpad MSP430F5529

BOOSTXL-CC1125 +通过SmartRF软件连接在CP上

如何在之间连接,我像一开始一样使用LaunchPad-TRx_demo,但我无法连接它们。

使用此类示例是否有一些限制?

我在代码中做了以下更改:

hal_spi_rf_exp5529.h

/************************************************************************
*定义要使用的收发器
*/
//#define use_CC1101 /*使用CC110x收发器命令*/
#define use_CC112X /*使用CC112x收发器命令*/
#define RF_XTAL 4万 /* CC1101的默认值为2.6万 */
/* 3.2万用于CC1120 */
/* 4万 (CC1125)*/
//#define enable_range_extender /*使用外部范围扩展器*/

/************************************************************************

SmartRF需要使用哪种设置?