This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:wMBus C/T模式下的最大灵敏度

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/588502/cc1125-maximum-sensitivity-in-wmbus-c-t-mode

部件号:CC1125

团队,

我们的应用手册AN121指出,在T模式868MHz下,灵敏度为101.8dBm (每1 % /8字节有效负载)。
(DN039的参考设计,图2)。

这是否是 可以达到的绝对最大灵敏度?
是否有特定的配置来提高灵敏度?

对于C模式和T模式,我们是否在每个5 % 和30字节有效负载下进行了灵敏度测量?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用注释中的灵敏度值是芯片的功能。

    T模式:
    -105.6 dBm,每20字节有效负载的80 %。 这与1 % BER相对应。
    -103.8 dBm,20 % 8字节有效负载。 这与0.35 % BER相对应
    -101.8 dBm,1 % 8字节有效负载。 这与0.0063 % BER相对应
    30字节有效负载的5 % Per (每)对应于0.021 %。 灵敏度约为-103 dBm

    C模式的5 % 比T模式略好。