This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:是否可以使用CC1101中的清晰信道评估(CCA)功能来检测频率干扰?

Guru**** 2556220 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/588424/cc1101-can-use-clear-channel-assessment-cca-feature-in-the-cc1101-to-detect-frequency-jamming

部件号:CC1101

大家好,支持!

了解在寄存器中设置CCA后,如果频率一致,它将检测通道并输出信号。

您能否建议如何使用CC1101中的清除信道评估(CCA)功能来检测频率干扰?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON,

    CC1101是一种非常简单的算法,它会在一段时间内打开接收器。 计算信道中的总RSSI,如果RSSI高于阈值,则确定信道不清晰。 设定CC1101期间,阈值被编程到寄存器中,良好值将高于噪声基准6-10dB。

    此致,
    /TA