This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:1111:CC1110

Guru**** 1785650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/587909/cc1110-cc1111-cc1110

部件号:CC1110-CC1111</s>1111

你好

我们与CC1110合作了5年,从2014年开始,我们面临着一些问题。

RF通信停止,当我们冷却时,处理器将通信一段时间,停止时间为。

似乎是温度问题。

这是不是在敲别人的钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jos,

    您是否说您已经使用基于CC1110的最终产品5年了,最近您遇到了问题?

    如果是,最常见的问题是设计中使用的XTAL。 CC1110包含一个PLL,它将锁定至来自XTAL的参考频率,如果XTAL移动,设备的中心频率将移动,并且它可以移动到足够远的位置,从而导致通信中断。

    问题是,您能否验证TX载波的中心频率(使用芯片的未调制TX选项),然后使用频谱分析仪验证TX是否符合您的系统要求。

    此致,
    /TA